This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:ID 引脚的最大灌电流

Guru**** 2899030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/775120/tusb320lai-maximum-sink-current-of-id-pin

器件型号:TUSB320LAI

大家好、

数据表显示 了用于 ID 引脚的200K[Ω]外部上拉电阻器。
是否可以使用60K[欧姆]?

我的客户希望使用 CPU 具有的内部上拉电阻器(60K 欧姆)。     

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将与设计人员核实
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的支持。
    我将等待您团队的反馈。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了满足 IOH=1.6ma、5V/60k=0.08ma 的要求、它应该仍然正常。