This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP7002:为什么我们使用 TVP7002来捕获正在闪烁的 PC 图形?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THS8200, TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766751/tvp7002-why-are-we-using-the-tvp7002-to-capture-pc-graphics-that-are-blinking

器件型号:TVP7002
主题中讨论的其他器件:THS8200

您好:

 我们使用 TVP7002芯片接收分辨率为1600*1200的 VGA 输入信号;当 PC 图形为纯白像素(R[9:2]=0xff、G[9:2]=0xff、B[9:2]=0xff)图像时、TVP7002收集的 RGB 数据正常; 但是、当 PC 图形为奇数白色(R[9:2]=0xff、G[9:2]=0xff、B[9:2]=0xff)像素和偶数黑色像素(R[9:2]=0x00、G[9:2]=0x00、B[9:2]=0x00、Vpixel=0x002=0x2=0x2[9,:2]=0x2=0x2=0x2]2、Vpixel、Vp=0x2=0x2=0x2=0x2=0x2[9:2=0x2=9:2=0x2]2、Vpixel、Vpixel、Vp=0x2=0x2=0x2=0x2=0x2=0x2=0x2=0x2=0x2 每次采集的像素值都没有固定、这种现象不正常;图像会由于每次采集的像素值误差过大而闪烁。 我们根据 TI 官方网站推荐的配置文件 tvp7002_THS8200_VGA_YPbPr_settings .xls 配置 TVP7002寄存器。 我们调整了 H-PLL 相位选择寄存器04、蓝色精细增益寄存器08、绿色精细增益寄存器09、红色精细增益寄存器0a、蓝色精细偏移 MSB 寄存器0b、绿色精细偏移 MSB 寄存器0c、红色精细偏移 MSB 寄存器0d、但没有一个解决了这个问题。 我们如何解决这个问题? 谢谢!致以最诚挚的问候!