This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:具有 USB-C 传统电缆的 TUSB320 / TUSB320-LA-EVM 文档错误

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320-LA-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773699/tusb320lai-tusb320-with-usb-c-legacy-cable-error-in-tusb320-la-evm-documetation

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件:TUSB320TUSB320-LA-EVM

我需要通过 USB-C 插头为锂离子电池充电、最大电流为1.5A。 我想使用 TUSB320来确定最大值 我可以从电源汲取的电流。 如果电源有 USB Type A 插头、我是否需要并行实施 BC1.2检测、以便通过 USB-C 传统电缆消耗1.5A 电流?
顺便说一下、在2.3 DIP 开关设置下的 TUSB320-LA-EVM 文档中、您需要删除 R12、但需要删除 R10!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分配给合适的人员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果使用_A 型连接器、则需要 BC1.2检测来协商