This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:eSATA 终端电容器

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776851/sn75lvcp601-esata-termination-capacitors

器件型号:SN75LVCP601

sllu211.pdf 显示了两条 TX/RX 线路上电容器为0.012uF 的评估原理图... 建议在两条线路上使用这些电容器吗? 如果另一个卡也有电容器会怎么样... 它是否正常?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael

    当存在 SATA 客户端时、200nF 电容器对整个链路的影响很小、因为它与 SATA 客户端中整合的12nF (最大值)交流耦合电容器串联。 与12nF 串联的200nF 产生11.3nF 的有效电容、正如预期的那样、小于12nF 的允许电容。

    谢谢
    David