This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:我可以#39;t 找到用于 TUSB1210 EVM 的 Android 和 Windows 驱动程序

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767192/tusb1210-i-can-t-find-android-and-windows-driver-for-tusb1210-evm

器件型号:TUSB1210

您好、TI 团队

很抱歉打扰了你,我是这种工作的初学者。

我正在制作 FPGA+TUSB 板

我要传输到 PC (或 Android)的数据将在 FPGA 上生成。 换句话说、我将使用 TUSB1210作为器件。

我已经找到了用于 TUSB1210的 Linux 驱动程序、但找不到用于 TUSB1210 EVM 的 Android 和 Windows 驱动程序。

您能向我推荐在哪里可以找到这些驱动程序吗? 或至少了解这些内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TUSB1210仅是 PHY 收发器、本身不是主机或器件。 无论 FPGA 配置为何种类型、您都需要找到通用驱动器、TI 不提供这些驱动器。 例如、如果 FPGA+TUSB 是 USB 大容量存储器件、则可以使用任何通用 USB 大容量存储器件驱动程序来访问实现。

    此致、
    JMMN