This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:FPD 链路中继器/范围扩展器

Guru**** 2618425 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1, DS90UB948-Q1, LMH0344, LMH0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776730/ds90ub947-q1-fpd-link-repeater-range-extender

器件型号:DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB948-Q1LMH0344LMH0302

大家好、

我们是否有任何产品可用作使用 DS90UB947-Q1和 DS90UB948-Q1的 FPD 链路的中继器或范围扩展器? 我有一位客户希望通过60m 电缆传输 FPD Link 信号、但对于这样长的电缆、插入损耗会太高。 是否可以在 FPD Link 收发器之间使用 SDI 电缆驱动器来提升和恢复信号? 例如:

DS90UB947-Q1 --> LMH0302 --- 同轴电缆--- > LMH0344 -- > DS90UB948-Q1  

您是否有任何其他建议可使此应用程序正常工作?

此致

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此设备不兼容。 它具有75欧姆阻抗、不支持反向通道通信。
    建议您使用与中继器相同的947和948、最多可串联使用3次。 请参阅 UB947数据表中的"8.3.14.1中继器配置"部分
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamzeh、

    有趣。 因此、如果我级联3x 947和948、同轴电缆供电是否也可以传输? 能否通过同轴电缆为947和948线对供电?

    此致、
    Mihir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihir、

    如果您要使用一根电缆为中继器供电、则由于支持更高的电流、建议使用 STP 或 STQ 电缆(而不是同轴电缆)。