This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:仅用于时钟恢复的配置

Guru**** 2930790 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776392/tlk10232-configuring-for-clock-recovery-only

器件型号:TLK10232

我想使用 TLK10232从10Gbps 数据流恢复时钟。

我不会发送任何数据、因此低速输入将被绑定、所有输出将悬空。 高速输入将连接到传入数据流、CLKOUT 连接到恢复的数据流时钟。

我的问题是:

  • 我应该设置哪些寄存器来尽可能禁用发送逻辑和 RX PC、同时仍保持 RX PLL 和 CDR 的运行状态?
  • 该状态下器件的功耗是多少? 数据表不清楚通过关闭各个块可以节省多少功耗。
  • 断开高速和低速端口上未使用的差分输入的建议步骤是什么?
  • 未使用的差分输出是否可以悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    -我应该设置哪些寄存器来尽可能禁用发送逻辑和 RX PC,同时保持 RX PLL 和 CDR 的运行状态?
    ->请检查数据表中的寄存器映射以了解所有寄存器设置。 我没有关于此模式寄存器设置的特定文档。

    -此状态下器件的功耗是多少? 数据表不清楚通过关闭各个块可以节省多少功耗。
    ->不幸的是,我们没有专门针对这种模式或针对单个块的功耗值。

    -连接高速和低速端口上未使用的差分输入的建议步骤是什么?
    ->未使用的输入可以保持悬空。

    -未使用的差动输出是否可以悬空?
    ->可以。