This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:有关 AM26C31和 AM26LV32的查询

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26LV32, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776661/am26c31-query-on-am26c31-and-am26lv32

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: AM26LV32、 THVD1450

AM26C31四路 RS422驱动器和 AM26LV32四路 RS422接收器是否都支持多端口功能。

如果是,它可以支持多少台设备 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些器件是根据 RS-422标准要求设计的、因此它们能够为每个1个发射节点支持10个接收节点(根据该标准的指导原则)。 在某些应用中、可能会出现较多的节点数(例如、对于较高的电缆阻抗和较低的电缆损耗)。 如果您需要较多的节点数、您可能希望了解 RS-485收发器、例如 THVD1450、它可以支持多达256个双向节点。

    此致、
    最大