This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:电压范围

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776717/p82b715-voltage-range

器件型号:P82B715

我们在 设计中使用的是 I2C 总线扩展器 P82B715。 请确认此 IC 的工作电压范围。 因为在数据表中 提到了两个电压范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreenidhi、

    该器件可在3V 至12V 的 VCC 范围内运行、但在3V 至4.5V 之间性能会下降(具体而言、计时特性会延长)。 对于高速应用或信号时序特别关键的应用、我们建议将电源电压保持在或高于4.5V

    请告诉我、这是否与数据表中的信息不一致、如果不一致、我们将进行澄清。

    此致、
    最大