This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:Tjmax

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/775318/hd3ss3412-tjmax

器件型号:HD3SS3412

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

如标题所示、您能否帮助为 我们提供 HD3SS3412RUAR TJ 最大值?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中未列出器件运行的 Tj 最大值。  对于存储、 最大值为150°C。  从整体可靠性水平来看、TI 建议在器件运行期间保持 Tj =或< 105C。  这应该相对简单、因为在最高环境温度85°C 下列出了工作温度范围。  由于此器 件具有如此低的电流需求、因此最坏情况下的 Tj 应非常接近环境温度或电路板温度(以较高者为准)。

    此致、

    Lee