This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:DS280BR820用于 PCIe 第4代

Guru**** 2504745 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/775075/ds280br820-ds280br820-use-in-pcie-gen-4

器件型号:DS280BR820

尊敬的先生/女士

关于 TI DS280BR820 -低功耗28Gbps 8通道线性中继器
此 IC 是否适用于 PCIe 第4代?

目前、客户打算将此 IC 放置在 PCIe 第4代 ASIC 到 ASIC 的中间。
如果 DS280BR820不合适、是否有其他更合适的器件型号?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,
    DS280BR820与 RX 检测序列等 PCIe 信号不兼容。 这可能会导致 PCIe 组件无法正确检测 DS280BR820终端。 此时、我不知道生产的 PCIe 第4代转接驱动器。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nasser、
    我明白了。 感谢您的热情支持。
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    请通过 lee.sledjeski@ti.com 向我发送电子邮件 、我为您提供了有关 PCIe 中继器的其他信息。

    谢谢、此致、

    Lee