This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:汽车单线 CAN 收发器解决方案

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776617/tcan1043-q1-automotive-single-wire-can-transceiver-solution

器件型号:TCAN1043-Q1

大家好、

您能否帮助检查我们是否有单线 CAN 收发器解决方案、如 NCV7356/TH8056?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铁氧、

    如果 CANH 用作输出、并且 CANL 在端接就位时对地短路、我们的 CAN 收发器可用作单线 CAN 接口。 查看 NCV7356和 TH8056的数据表、它们都符合 GMW3089标准。 如果这是客户的要求、我们没有任何支持此合规性的器件。 符合 GMW3089标准的收发器使用特定物理层、我们的收发器不符合此标准。

    这是什么类型的应用? 客户是否需要符合 GMW3089标准?

    此致、