This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181最大距离为4k2k 60Hz

Guru**** 2535560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773130/tmds181-tmds181-max-distance-of-4k2k-60hz

器件型号:TMDS181

您好、先生、

我们的客户希望 TMDS181能够应用、但他们需要125ft (38.1m)的4k2k 60Hz、 他们验证 TDMS181EVM 是否稳定在100ft (30.48m)。

我们看到 E2E 讨论如下、30Hz 高达25M、60Hz 高达15M。

TMDS181 可能符合 125英尺(38.1m)规格? 或30Hz 可以满足125ft?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    TMDS181EVM 将无法驱动/接收100-125英尺的电缆。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    非常感谢。

    Hugo