请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDS181 您好、先生、
我们的客户希望 TMDS181能够应用、但他们需要125ft (38.1m)的4k2k 60Hz、 他们验证 TDMS181EVM 是否稳定在100ft (30.48m)。
我们看到 E2E 讨论如下、30Hz 高达25M、60Hz 高达15M。
TMDS181 可能符合 125英尺(38.1m)规格? 或30Hz 可以满足125ft?
Hugo