Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A, PCA9548A
主题中讨论的其他器件: PCA9548A
嗨、大家好
我们的客户正在将我们的器件用于 I2C 电平转换器。 在我们的数据表中、Vpass:
"为了使 PCA9546A 充当电压转换器、Vpass 电压必须等于或低于最低总线电压。 例如、如果
主总线的运行电压为5V、下游总线为3.3V 和2.7V、Vpass 必须等于或低于2.7V、以有效钳制下游总线电压。"
为什么我们必须将 Vpass 限制在低于最低总线电压的水平?
内部详细逻辑电路是什么?您能解释为什么 Vpass 低于最低总线电压?
谢谢
-彭芬