This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:电源配置双路或三路

Guru**** 2919490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/774533/dp83867cs-power-supply-configuration-dual-or-tripple

器件型号:DP83867CS

 我对 DP83867CRGZR 的电源配置感到非常困惑。  

数据表中规定、它可以使用双电源或三倍电源供电。

我真的不知道使用三倍电源有什么好处、而使用双电源有什么缺点。

这一点很好、因为双电源不会有任何电源定序、所以为什么我真的应该使用三倍电源。

请提供任何帮助。

善良的 Reagards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kerem、

    使用三路电源的优点是省电。 在双电源模式下、内部1.8V 从2.5V 稳压。 因此、在计算功耗时、可以将其视为1.8x 与2.5x 的乘法因子。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hung Nguyen:
    非常感谢您的回复。 现在、我弄清楚了 IC 的电源配置。
    我希望数据表中包含此信息。 至少明确说明1.8V 由内部稳压器调节。
    此致

    Kerem Oktem