This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:Vs、V/INT、VINX 运行条件

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/775066/tic12400-q1-vs-v-int-vinx-operating-condition

器件型号:TIC12400-Q1

各位专家、您好!

TIC12400-Q1数据表规定的建议运行条件。
- VS:4.5V~+35V
- V/INT:0V~+35V
- VINX:0V~+35V

是否可以持续提供+35V 的电压? 我认为该器件适用于+12V 电池、因此无法连续提供+35V 电压。

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwara、

    此器件用于+12V 电池、因此无法连续提供+35V 电压。  注1在"建议运行条件"状态下、建议在12V 电池的使用寿命内持续提供16V 的最高电压。  35V 的较高额定电压适用于负载突降和跨接启动条件、数据表第115-117页对更多信息进行了说明。

    在您使用具有高电源电压的器件的应用中、您的应用是什么?  

    谢谢、

    Adam