This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:TPIC8101

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/775256/tpic8101-tpic8101

器件型号:TPIC8101

你(们)好

我正在 TPIC8101和 MCU Atmel Sam3x8E 之间进行 SPI 通信、并有一些问题:

1从产品文档中我找不到应该使用的传输格式(时钟相位和极性控制)?   

2必须按特定顺序加载“设备功能模式”1-6?

3如果您能够提供有关如何处理 SPI 寄存器设置、地址和此器件的通信协议的文档、那将是一种不错的选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中的图1显示了这一点。 它看起来像是 CPOL = 0和 CPHA = 1

    2.不需要按顺序装载寄存器。

    除数据表之外、没有其他文档、但它应该具有实现 SPI 所需的一切。 第8.4和8.5节的大部分内容都涉及此主题。