This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:用于新设计的 PHY

Guru**** 2889860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/775117/dp83822h-phy-for-a-new-design

器件型号:DP83822H

您好!

我的客户计划在新设计中使用 PHY。 同样、我有以下一些问题:

 

  1. 通过 RMII 实现 PHY 到 MAC 的通信由芯片推动?
  2. 对于主控模式和受控模式、我们需要分别提供50MHz 和25MHz CLKS。 那么、如果我们想使用同一模块来配置为两种模式、我们是否需要以开关方式放置两个振荡器? 请澄清。
  3. 在 RMII 模式下、将不使用 TX_CLK 和 RX_CLK。 引脚参考的电压 CLK 将可路由到 MAC。

此致、

Aniket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aniket:

    DP83822支持 MII、RMII 和 RGMII MAC 接口

    2.主控模式实际需要25MHz,而受控模式需要50MHz。 如果您希望支持这两种模式、则需要有一种在25MHz 和50MHz 之间切换的方法、并在 PHY 和 MAC 之间建立正确的连接。

    在 RMII 主控模式下、一个50MHz 输出时钟将在 RX_D3 (GPIO3)上被自动启用。

    此致、

    Hung Nguyen