This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FLINK3V8BT-85:引脚间距

Guru**** 1791300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810A-Q1, FLINK3V8BT-85
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766537/flink3v8bt-85-pin-pitch

器件型号:FLINK3V8BT-85
主题中讨论的其他器件: TPS25810A-Q1

大家好,我们收到了客户关于 TPS25810A-Q1的问题。 请帮帮我。

连接器(J1、J2)的引脚间距是多少? 我可能认为它是2mm 或2.54mm、不是吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没收到设备名称。
    它不是 TPS25810A-Q1、而是 FLINK3V8BT-85。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sobue-San:

    间距为2.54mm。

    此致、
    I.K.