This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501-Q1:USB 3.0超高速转接驱动器板无法正常工作--寻求建议

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB501-Q1, USB-REDRIVER-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/774891/tusb501-q1-usb-3-0-superspeed-redriver-boards-not-working----seeking-advice

器件型号:TUSB501-Q1
Thread 中讨论的其他部件:TUSB211USB 转接驱动器 EVM

我有一些电路板用于实现适用于 USB 3.0 SS 的 TUSB501-Q1转接驱动器和适用于高速的 TUSB211。 该设计基于 USB-Redriver-EVM。  

与 USB-Redriver-EVM 不同的是、为了简化 I 交换极性布线、 这是 TUSB-501-Q1 数据表布局指南允许的。 我还向每个 SS 线路添加了单通道 ESD、在电源/GND 上添加了一些额外的去耦电容、并在可能的情况下将0201增加到0402、并将0402增加到0603。

当我将器件连接到计算机时、USB 2.0 HS 可以正常工作、但我没有 USB 3.0。 我正在使用 USB 设备树查看器 V3.1.6、我可以看到设备标记1表示"支持超高速或更高速度"、但不管标志0表示"不在超高速或更高速度下运行"。 如果我配置的内容完全错误、或者完全删除一行、我将同时获得0和0标志。 这让我相信、计算机可以识别 USB 3.0 SS 线路、但有些东西是不可能的、因此它不会使用它们。 当我使用 USB-Redriver-EVM 内联切换设计时、它在3.0 SS 模式下工作正常。 我认为我可以访问的最高速度示波器是1GHz/5GS-s (如果我可以找到用于该示波器的探头、则为6GHz ...) 因此、AFAIK 无法对信号进行可视化分析(如果有人知道低于5万美元的方法来查看 USB3眼图、我正在听)。

为了避免在故障排除过程中出现任何复杂问题、我到目前为止已经在6块电路板上尝试过不同的配置-因此、如果一个配置烧毁了某个配置、我不会在另一个配置中重复使用同一电路板。  我还尝试了移除 ESD IC、以防与我使用的 ESD IC 发生冲突。

在我的设计中、当查找问题时、我注意到我的设计可能是交换控制器/器件、因此为了测试这一点、我重新配置了其中一个、以便我可以用另一种方式插入(USB-B 端插入器件而不是计算机、 和分别针对 USB-A 侧)。 我已经在每种配置上尝试了每个跳线设置。  

这些电路板由 Sierra 电路制造、对于差分对阻抗、我将其规定为+\-5%的容差。

如果您对高速布局或 TUSB501-Q1非常熟悉,请花点时间查看我的设计并举手:)非常感谢。

原理图[图像]: https://drive.google.com/open?id=13IEpxX3Fg3p08x9jgqa_mD0TSwIKPEv5

布局[图像]: https://drive.google.com/open?id=1poFoci4M8QHu7aNUZOdUdfavFijrezUU

[显示在不同的故障排除迭代中;图像]: https://drive.google.com/open?id=1iqjGDdspsbnm3LnoZqCLzwgcJ8ye16DC 

所有相关文件(包括布局文件[Altium ])均位于此处:    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas

    Amphenol GSB4221似乎是 B 型插座。 对于类型 B 插座、引脚8和9为 SSRX、引脚5和6为 SSTX。 您的原理图显示了相反的连接。

    谢谢
    David