This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:当使用 SN65DSI84将 MIPI 更改为 LVDS 时、不显示

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772231/sn65dsi84-there-is-no-display-when-use-sn65dsi84-to-change-mipi-to-lvds

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

大家好、

使用 SN65DSI84时无显示。

解决方案是 T7的 MIPI (1920x720)->SN65DSI84->LVDS ->DS947->DS948->LCD Display(LVDS。

验证过程:

1.我们直接将 LVDS 信号发送到947,可以显示图像(已验证947/948没有问题);  

2.我们将 Qualcomm 的 MIPI 信号(1280x720)连接 到 DSI84、并有一个水平雪花点;  

特别说明:

我们使用 T7通过两个信号进行双屏显示

通道1:双路 LVDS->ds947->ds948->LCD 显示屏(正常显示)

通道2:MIPI (1920x720)->SN65DSI84翻转双路 LVDS->ds947->ds948->LCD 显示屏(无图像显示)

请就此提供帮助? 非常感谢!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    首先要检查的是初始化序列。 您是否遵循 DSI84数据表中的初始化序列? 正确实施该器件以确保器件正常运行非常重要。  

    我很难按照您对系统的描述进行操作、请提供应用的方框图。 另请在 DSI 调谐器中填写 DSI84的寄存器设置并发布每个选项卡的屏幕截图、以便我可以查看这些设置。 最后、请提供显示屏的数据表。 如果是专有的、您可以通过 i-anyiam@ti.com 将其发送给我。

    此致、
    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amelie:

    是否有关于此问题的任何更新?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与客户联系过,向他们提供建议,要求他们提供更多信息,但没有得到更多反馈。

    如果有进展、我将进行更新。

    再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在关闭此主题、如果客户提供更多信息、请再次回复以打开主题。

    此致、
    I.K.