This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3415:询问 USB2.0交换机的 HD3SS3415#39设计问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3415

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765697/hd3ss3415-asking-for-hd3ss3415-s-design-concern-on-usb2-0-switch

器件型号:HD3SS3415

大家好、
请确认 HD3SS3415为何无法支持 USB2.0应用?
我在这里看到了帖子、其中提到"USB2.0信号可能高于此器件的最大运行条件。"
e2e.ti.com/.../397551

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH

    HD3SS3415是一款 USB3.0开关。 有关 USB2.0开关、请参阅 TS5USB 系列器件。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    HD3SS3415无法支持的关键规格是什么?


    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH

    这是由于 USB2.0和 USB3.0之间的架构实现差异造成的。 例如、USB2.0设计为直流耦合接口、而 USB3.0设计为交流耦合接口。  

    谢谢

    David