This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334:ISO 15765 &J1939

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766373/tcan334-iso-15765-j1939

器件型号:TCAN334

你(们)好  

 我们将 SN65HVD235DR 用作 CAN 收发器。

它将支持以下2种功能?  

1    、ISO 15765-4 (CAN)、11/29比特 ID、250/500k 波特

    SAE J1939

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaekoo、

    我们正在为您确认这一点。 我们将在接下来的1-2天内回复您。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaekoo、

    如果您看 这个主题、就会提出并回答一个类似的问题。 如果您需要进一步的解释、请告知我们。

    此致、