This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:DP1.2重定时器解决方案

Guru**** 2942550 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766565/sn75dp159-dp1-2-retimer-solution

器件型号:SN75DP159
主题中讨论的其他器件:TDP158

尊敬的团队:

我的客户希望找到 DP1.2重定时器解决方案。 如我所知、DP159的应用手册(SLLA358) 可指导我们如何将 DP159配置为 DP 重定时器。

因此、我想与您再次确认这是针对我的客户的纠正解决方案。  

它也可以与 TDP158引脚相同、可以是 DP1.2转接驱动器、对吧?

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、DP159可配置为具有 I2C 的 DP 重定时器。 数据通道是 P2P、TDP158作为转接驱动器、但某些控制引脚可能不是 P2P