This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB954-Q1:验证信号质量 FDP-LINK ll

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB935-Q1, ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/775062/ds90ub954-q1-ds90ub954-q1-verify-signal-quality-fdp-link-lll

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件: ALP

您好!

 

我们将构建一个包含串行器/解串器(分别为 DS90UB954-Q1和 DS90UB935-Q1)的摄像头模块。

摄像头芯片来自 on Semi。 因此、我们使用来自 on Semi 的评估平台与应用软件相结合、以与摄像机(DevWareX)进行交互。

请参见下图。 我们的设计包含 TI 的串行器,而 TI 的解串器则位于半模(AP22036 MARS +适配器板+ DEMO3板)的评估平台上。

由于我们通过 一根同轴电缆混合了直流电源和数据、因此我们希望验证 FDP-link ll 的信号质量。

 

过去,我们使用 Maxim 等效软件及其应用软件验证了信号质量->请参阅随附的应用手册。

 

您能否与您的联系人核实他们提议的内容,以便在 SEMI 评估平台上使用 TI 的串行器/解串器来验证信号质量?

 


 

提前感谢、

 

沃特

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wauter 您好!

    是的、我们提供了一个软件(地图工具)来分析链路质量并为您提供最佳设置。 请在以下链接下查看这两个文档:

    (DS90UB954-Q1和960-Q1.pdf 的裕度分析程序(MAP)和选通位置)和(FPD-Link 裕度分析程序(MAP)用户指南.pdf)

    www.ti.com/.../technicaldocuments
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamzeh、

    感谢您的快速响应。
    这是否意味着我无法使用"半平台"执行这些测量?

    此致、
    沃特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃特

    MAP 工具是 ALP GUI 的一部分,可直接与 EVM 配合使用,如果使用调试软件狗(USB2ANY),也可与任何平台配合使用。

    不过、您可以使用任何平台来执行这些测量。 954本身就会发生这些情况、但您需要自行将应用手册中所述的机制实施到控制器软件中。