This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3318:缺少结至环境热阻

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/774845/max3318-missing-junction-to-ambient-thermal-resistance

器件型号:MAX3318

我正在寻找 MAX3318IPW 器件的结至环境热阻或其允许的最大结温。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    结至环境热阻为143 C/W、绝对最高结温为150 C

    此致、
    最大