This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:此芯片能否与 SN65LVDT100的 LVDS 输出配合使用?

Guru**** 2949800 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT100, SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766668/sn75dphy440ss-could-this-chip-work-with-the-lvds-outputs-from-sn65lvdt100

器件型号:SN75DPHY440SS
主题中讨论的其他器件:SN65LVDT100、

该芯片是否可以与 SN65LVDT100的 LVDS 输出配合使用?

我们使用此芯片作为传感器4通道 mipi CS2输入的重定时器、数据路径如下所示:

传感器(mipi phy)->SN65LVDT100 --> SN75DPHY440SS->FPGA。

我们可以监控 SN65LVDT100 (4通道)的 LVDS 输出、 它们看起来不错、但 SN75DPHY440SS 没有任何输出。  

我的问题是:

 SN75DPHY440SS 是否可以与 SN65LVDT100的 LVDS 输出配合使用? 还是必须使用标准 MIPI DPHY 输出进行馈送?

2. SN75DPHY440SS (DA0~DA3、DAC)的输入端是否应该有0.1uF 电容器(串联)用于交流耦合?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    " SN75DPHY440SS 没有任何输出"意味着 DB0~DB3和 DBC 始终为0、不进行切换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应馈入标准 MIPI DPHY 信号