主题中讨论的其他器件: TUSB8041
您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
1.如果 TUSB8020两个 I2C/SMBus 为高电平(3.3V)、这意味着外部 I/F、对吧? 因此、如果 I2C EEPRON 上没有数据、SMBus 主机端也没有设置。
TUSB8020B 是否仍然可以启用?
2、如下所示、如果 EEPRON 上没有数据、8020仍将进入 编程模式? 如果是、什么是程序数据?
谢谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
1.如果 TUSB8020两个 I2C/SMBus 为高电平(3.3V)、这意味着外部 I/F、对吧? 因此、如果 I2C EEPRON 上没有数据、SMBus 主机端也没有设置。
TUSB8020B 是否仍然可以启用?
2、如下所示、如果 EEPRON 上没有数据、8020仍将进入 编程模式? 如果是、什么是程序数据?
谢谢!!
尊敬的 David:
感谢您的回复。
我们仍然不清楚为什么集线器需要进入编程模式。
根据之前的信息、EEPROM 上无数据或集线器没有 SMBus 注释、集线器将进入 编程模式。 对吧?
那么 、主机将会收到不同的 VID/PID 报告? 上游端口可以成功连接、但下游无法正常工作? 为什么需要此限制?
顺便说一下、当 EEPROM 上没有数据或 没有 SMBus 注释时、为什么集线器无法切换内部 OTP?