This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 所需的1.5V 至1.8V/3.3V 双向电平转换器。 传播延迟更短、并且支持高达200MHz 的频率

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/764799/required-bidirectional-level-shiftier-from-1-5v-to-1-8v-3-3v-which-should-have-less-propagation-delays-and-should-be-support-up-to-200-mhz

主题中讨论的其他器件:SN74AVC2T45SN74AXC1T45

您好!

我们正在寻找 EMMC/SD 存储器器件与 FPGA 之间的双向电平转换器(从1.5V 到1.8V/3.3V)。 请为应用提供合适的电平转换器。 请参阅下图、

谢谢、此致、

Narasimha K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Narasimha

    我认为这个问题最好由我们的标准逻辑组回答、我将您的问题移到了该组。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供您的建议... 我们一直在等待您的答复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Narasimha、
    我对拖延表示歉意。 您的帖子的初始转移似乎没有正确完成、我的团队刚刚收到了该帖子。

    我将请我们的翻译专家为您提供建议。 Shreyas 今天将与您一起回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Narasimha、
    我们的产品系列中没有支持 SD3.0标准的器件、数据速率为200MHz。 我们的许多特定于应用的器件支持具有较低数据速率的 SD1.0/SD 2.0卡标准。
    www.ti.com/.../products.html

    我们确实有 SN74AXC1T45、SN74AVC2T45等器件、它们可以支持200MHz 的高数据速率、但这些器件是方向控制转换器器件。 这些可用作时钟缓冲器、但不能是自动双向的。
    请告诉我这是否适合您的应用。