This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:VOD 眼图问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766265/tusb1002-vod-eye-diagram-question

器件型号:TUSB1002

你好。

我们将 TUSB1002用于 NB 应用。  

在测试眼图后、发现 VOD 和 EQ 的调整对眼图的影响很小。

为什么会出现这种现象? 请帮助我们提供您的建议。 谢谢~

布局长度

VOD 设置为1。  眼图高度 值以及 LFPS 值和报告。

e2e.ti.com/.../port9_2D00_1.pdf

VOD 设置为16。  眼图高度 值 和 LFPS 值 报告。

e2e.ti.com/.../port9_2D00_16.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ

    传入 VID 的增益是多少? 为了获得最佳性能、应在传入 VID 的增益小于或等于 TUSB1002线性范围时运行 TUSB1002。

    EQ 对眼图高度的影响更大、两种情况下是否具有相同的 EQ 设置? 您现在使用的 EQ 是什么?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David。
    两个 VOD 的 EQ 设置均为16.3dB。 我很快会向您确认 VID。 感谢您的帮助~