This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:关于 VCCA>VCCB

Guru**** 2554850 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/774482/tca9517a-about-vcca-vccb

器件型号:TCA9517A
主题中讨论的其他器件: TCA9517

大家好

我对 TCA9517A 有疑问。

内容如下
"删除了 VCCA <VCCB from the Design Requirements list."
是否可以进行以下配置?


我确认了过去 E2E 的内容。
在 VCCA>VCCB 差异较大的条件下、
我知道它不能正常工作、但它是正确的吗?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Ishiwata-San、

    您选择的配置将起作用。 VccA 只为器件生成基准电压、而 VccB 生成基准电压并驱动两侧 SDA/SCL 上的 NFET。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby

    感谢您的响应。

    我知道您在我询问的配置中的正常操作是正确的。 这种理解是否正确?

    3.3V 5.5V 3.3V
    主器件――――A 侧 TCA9517A B 侧――――A 侧 TCA9517A B 侧――――从器件

    我知道、以前的 E2E 更换可能无法正常运行。(e2e.ti.com/.../669847
    如果是 VCCA>VCCB、则说明它将无法满足电气特性。

    "我建议确保 VccB 保持在2.7V 以上(数据表规格)、并注意何时
    VccA 高于 VccB 器件不再遵循建议的设置、可能不符合数据表规格。
    小电压偏差可能不会损坏此器件。"

    我的理解是错误的吗?

    很抱歉问这么多问题。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Ishiwata-San、

    您参考的 e2e 帖子是在我发现我们针对 Vcca>VccB 对器件进行了测试之前发布的。

    我后来发现、当 Vcca>VccB 时、测试显示器件正常工作。 我想我应该指出、如果 VccA 比 VccB 大得多、那么一侧的 Vil 将不再符合 VccA 30%的数据表规格。 根据测试报告,在最坏的情况下,一侧的 Vil 低至0.25*VccA。

    在您的情况下、Vcc 此处为5V、因此在最坏的情况下、您的 ViLc 将为1.25V、这仍然允许在 I2C 上进行通信。

    "我的理解是错误的吗?"
    这里有两个方面。 一个是器件是否正常工作? 第二:它是否符合数据表规格?

    1该器件仍能正常工作、在这种情况下、您可以将低电平从 A 侧传输到 B 侧、而将 B 侧传输到 A 侧、这是没有问题的。

    2 A 侧的传播延迟和 Vil 可能不再符合我们的数据表规格

    因此、如果您能够满足数据表规格要求但能够在功能上使用器件、那么在您的应用中使用 TCA9517是可以的。

    "很抱歉问这么多问题。"
    没关系。 e2e 论坛是我们希望提出和回答问题的地方。 无需道歉。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Bobby

    感谢您的大力支持。
    我明白了。

    此致、
    石田山