This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1023A:建议运行条件下的最高结温和最高外壳温度

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766218/sn65lv1023a-max-junction-temperature-and-max-case-temperature-at-recommended-operating-condition

器件型号:SN65LV1023A

大家好、

我是一名 FAE、为日本的一些工业客户提供支持。

我的一位客户提出了一个问题。

在建议的工作条件下、我们应该对 Tjmax (最大结温)有何看法?

 ℃、以 SN65LV1023ADB 为例、建议的最高工作温度为85 ̊ C。

℃、Tjmax 的计算方法是将功耗额定值(1.27W)和85℃(10.3mW*60 μ W)下的降额考虑在内、如下所示。

Tjmax=85℃+68.2℃/W *(1.27W-10.3mW*Δ60℃)=129.4℃

我们能否在建议的工作条件下将此值识别为 Tjmax 或 Tcmax (最大外壳温度)?

如果不是、您能否在建议的工作条件下提供 Tjmax?

我期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MGo-San、

    这将是最高工作结温的估算值。 遗憾的是、此器件的最大工作结温实际规格不可用。 保守地说、我会使用125 oC。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    耶瑟-桑

    注意到。
    谢谢!

    此致、
    Shota Mago