This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:介质转换器-全双工

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766430/dp83869hm-media-converter---full-duplex

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他部件:DP83869DP83869EVM

您好!

我们计划将 DP83869 PHY 芯片用作介质转换器芯片。

以下是用于  全双工100Mbps 和1Gbps 以太网 通信的硬件组件和接口:

RJ45 (100BASE-TX/1000 Base-T)<->DP83869HM <--> MCU :RGMII <--> DP83869:100BASE-X/1000BASE-X <->光学收发器模块。

光学收发器模块具有以下组件:

--------------------------------------------------------------------

传输通道:   TX_Differential 配对(来自 DP83869)--> 激光二极管驱动 器-->激光二极管

接收通道:    RX_Differite_Pair (来自 DP83869)<--限幅放大器<--具有光电二极管的 TIA

来自光纤收发器模块的其它信号:LOS、禁用、故障

--------------------------------------------------------------------

我的问题:

1.是否可以将 DP83869HM 用于上述应用?  

2.我可以使用 TI 提供的评估套件 来实现上述目的吗?

MCU 需要 来自 DP83869的哪些信号来确定 RJ45的速度?

此致、

耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yash、

    您一定可以将 DP83869HM 用作铜缆以太网和光纤以太网之间的介质转换器。 但是、如果您只需要介质转换器、则不需要2个 PHY。 单个 DP83869HM 可用作介质转换器。 有关如何将 DP83869HM 配置为介质转换器的参考、请参阅数据表和 DP83869EVM。 MCU 需要通过 MDIO-MDC 信号引脚连接到 PHY、而不是通过 RGMII 引脚连接。

    此致、
    Aniruddha