主题中讨论的其他部件:DP83869、 DP83869EVM
您好!
我们计划将 DP83869 PHY 芯片用作介质转换器芯片。
以下是用于 全双工100Mbps 和1Gbps 以太网 通信的硬件组件和接口:
RJ45 (100BASE-TX/1000 Base-T)<->DP83869HM <--> MCU :RGMII <--> DP83869:100BASE-X/1000BASE-X <->光学收发器模块。
光学收发器模块具有以下组件:
--------------------------------------------------------------------
传输通道: TX_Differential 配对(来自 DP83869)--> 激光二极管驱动 器-->激光二极管
接收通道: RX_Differite_Pair (来自 DP83869)<--限幅放大器<--具有光电二极管的 TIA
来自光纤收发器模块的其它信号:LOS、禁用、故障
--------------------------------------------------------------------
我的问题:
1.是否可以将 DP83869HM 用于上述应用?
2.我可以使用 TI 提供的评估套件 来实现上述目的吗?
MCU 需要 来自 DP83869的哪些信号来确定 RJ45的速度?
此致、
耶什