This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB31E:当 OE 引脚接地和 Vcc 不存在时、TS3USB31E 是否能够保持闭合?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/774378/ts3usb31e-is-ts3usb31e-able-to-keep-closed-when-oe-pin-tie-to-gnd-and-vcc-is-not-present

器件型号:TS3USB31E

大家好、

如果客户希望保存 GPIO 引脚以控制 TS3USB31E 的 OE 引脚、他们能否将其直接接地? 在这种情况下、当 Vcc<2.25V 时、器件仍将关闭开关、当 Vcc>2.25A 时、器件将直接打开?

谢谢。

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应该起作用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brian。
    我想确认、如果 Vcc=0且 OE 引脚连接到 GND RIGHT、它是否不导通?
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将讨论移至电子邮件