This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:使能时间

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/774638/thvd1550-enable-time

器件型号:THVD1550

我们发现 THVD1550的启用时间比 SN65176长。 您能评论一下是否有副作用?

egards、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    这取决于您的应用和 IC 的配置方式。 通常、这不是一个大问题。 我可以想到的一种情况是:客户将 DE 和 REB 短路、然后将此引脚切换为更改模式。 如果客户对接收数据有时间要求、他/她可能需要等待更长时间、以便 RX 准备就绪。 如果您看到启用时间给您的应用带来了麻烦、请告诉我。

    此致、
    Hao