This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:LMH1218输出75Ω T 线

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/774550/lmh1218-lmh1218-output-75-t-line

器件型号:LMH1218
主题中讨论的其他器件: LMH1228

您好!

  我 使用 LMH1218、我想输出2条线75Ω T 线、我可以使用 OUT1吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢您考虑使用 LMH1218器件。 回答您的问题时、我们不能这样做。 OUT1为100欧姆差分。 如果您需要两个75欧姆正信号、请考虑使用 LMH1228。 以下是指向此器件的链接:
    www.ti.com/.../LMH1228

    此外、以下链接可申请有关该器件的设计文档:
    www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp

    此致、Nasser