This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TNETE2201B:TNETE2201B

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TNETE2201B, TLK2201B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/774265/tnete2201b-tnete2201b

器件型号:TNETE2201B
主题中讨论的其他器件: TLK2201B

大家好、

我对 TI 芯片有一些疑问:TNETE2201B (1.25Gbps 以太网收发器)。

我想在非以太网应用中使用 TNETE2201B
我想将 TNETE2201B 连接到低于 LVDS 串行器/解串器驱动程序、该驱动程序可驱动基于标准8b/10b 编码的专有协议、速度高达1.25Gbps。
TNETE2201B 的数据表介绍了以太网协议、因此我想确保它可以与我的定制接口配合使用。
请注意、我只想使用 TNETE2201B 的 Rx 路径、而不需要它的 Tx 路径。
1) 1)时钟恢复和数据对齐块(或任何其他块)是否采用以太网协议? 例如,如果我使用我自己的初始化序列,该序列由符号 K28.5->K28.2->D10.2->D10.2->D10.2的重复序列组成,它们是否能正常工作? (我了解数据对齐需要 K28.5、这是可以的、因为我的初始化序列中有它)。
2) 2) 2) TNETE2201B 的差分输入是否适用于 Sub-LVDS 差分对? (0.9V 共模)如果这是要求、我在线路上放置交流电容器就没有问题、正如数据表所指定的。
3) 3)如果我选择这么做、我能否处理低于1.25Gbps 的数据速率、假设我提供了一个较慢的 REF_CLK?

4) 4)您是否看到此芯片无法与基于 Sub-LVDS 的专有协议一起工作的任何其他原因?

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser、

    我看到这个芯片有一个称为 TLK2201的更新版本。

    我看到它的速度为600Mbps 至1.3Gbps,因此下面的问题3不再相关(我看到答案是“是”)。

    其他问题仍然适用。

    谢谢、

    Shlomi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    原则上、我相信您可以将 TLK2210B 与非以太网协议一起使用。 您只需确保满足数据表中概述的要求。 遗憾的是、对这些传统器件的支持非常有限、但我将尝试提供尽可能多的信息。
    请注意、TLK2201已停产、TLK2201B 是目前可用的器件。 TLK2201B 可在1至1.6Gbps 的速率下运行。

    TLK2201B 的差分输入为 PECL、具有1.0V 至2.25V 的输入共模范围、因此它不能直接连接到 Sub-LVDS 信号。 您将需要使用交流耦合、如数据表中的图11所示。 请参阅以下有关连接不同技术的应用手册:
    www.ti.com/.../slla120
    www.ti.com/.../scaa059

    此致、
    相位