This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:可能会因过流/过压而导致元件损坏

Guru**** 2926330 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765017/ts3usb221-possible-over-current-over-voltage-causing-component-damage

器件型号:TS3USB221

我们正在产品中使用 TS3USB221组件。 我们收到的现场装置的此组件已损坏。 我们没有连接到 TS3USB221 2D+和2D-引脚3和4的外部器件的规格、因此我们不确定外部器件是否存在电压或电流尖峰/过载。 我们的设计确实为 D+和 D-信号线路采用了 CM USB 扼流圈(47nH、500mA)。 我们在+5V 输入上还有一个 EMI 滤波器。 4700pF 20%。  添加了原理图摘录以提供帮助。 我没有看到此组件的勘误表、我想知道其他组件是否有类似问题。 如果没有,是否有防止进一步问题的建议? 感谢您访问 assistance.e2e.ti.com/.../TS3USB221_5F00_design.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您没有 ESD 保护器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James

    请将这些器件提交给 TI 进行故障分析(FA)吗? 故障率是多少?

    查看原理图、我会在 USB 连接器接地端(AMC2923041的引脚5和6)和电路板接地端之间有一个较大的1M 电流、但这主要用于 EMI。

    是否将 TS3USB221散热 GND 连接到电路板接地? 我看不到热 GND 显示在原理图中。

    损坏发生在何时? 有关损坏相关事件的更多详细信息以及器件 FA 将有助于确定原因和可能的解决方案。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    就故障率而言、几个月前、所有突然出现的 RC 服务中心开始接收到来自航空公司飞行模拟器(第一个)的 TS3USB221部件 U17故障、然后是在服务飞机上。

    所有这些装置都显示“通过 USB 传输视频”接口出现故障(TS3USB221组件 U17)。

    在所有服务车队(A320和 A350)中、我们在过去几年中从未遇到过这样的故障(我们在 A320上的历史可追溯到2012年、A350到2015年)。  

    2019年1月22日提供的信息如下:  

    车队信息–2018年11月底

    机队规模:222 A/C

    • 累计 FH (车队):832 816 H (等效累计 FH = 1 665 632 H,自每个 A/C 中的数量为2 DS-2200)。
    • 在过去12个月中、35次移除与 TS3USB221组件 U17相关。

    热接地: 此设计使用 TS3USB221RSER、该器件底部没有热接地。

    当发生损坏时: 故障通常发生在飞行期间、但在客户 仿真器中也可以看到。

    我们仍在收集有关此问题的更多信息、我们也正在努力将损坏的组件退回给我们。

    是否有适用于此组件的 PSpice 模型可用于运行 TINA 仿真?

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可从 www.ti.com/.../scdm098下载 IBIS 模型。 您是否向 TI 质量部门汇报过