This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:询问 TCA9517设计

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765579/tca9517-asking-for-the-tca9517-design

器件型号:TCA9517



大家好、
TCA9517只能用作缓冲器吗? 假设到 VCCA 和 VCCB 连接到3.3V、可根据 d/s 图9典型串联应用实现缓冲功能。


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、SHH、

    是的、您可以在 VccA=VccB=3.3V 时使用 TCA9517。 使用串联缓冲器时、您需要记住的是确保具有静态电压偏移的两侧不会相互连接。 这意味着 TCA9517的 B 侧无法连接到另一个 B 侧 TCA9517。 A 到 A 和 A 到 B 是可以的、但 B 到 B 不是可以的

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、
    谢谢。 TCA8517上的输入和输出电容是多少?
    HDMI DDC 请求该规格为50pF。

    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、SHH、

    TCA9517的最大电容为13pF、典型值约为8pF。 对该器件进行认证的测试可能不适用于我们的 B 侧、因为它在 B 侧具有静态电压偏移、这将在电容测量期间进行、并提供远大于50pF 的假电容值。 您的测试需要在一侧完成。

    谢谢、
    -Bobby