请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB2036 主题中讨论的其他器件:TM4C129XNCZAD、
您好!
MCU TM4C129XNCZAD USB 是否可以在全速模式下作为主机 通过 TUSB2036 USB 连接到下行端口? 在 Windows 10上、第二个下行端口连接到网络摄像头 USB 2.0设备、上行端口连接到 PC? 是否有人能帮助我完成我的控制器板的分辨率引脚设计? 谢谢
此致、
Mourad