This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:丢失同步数据包并更改 LP-HS 转换时间

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765471/sn65dphy440ss-missing-sync-packets-and-changing-lp-hs-transition-time

器件型号:SN65DPHY440SS

您好!

我的客户正在评估 DPHY440、并在高速 MIPI 通道上看到良好的输出、但未看到来自通道1-3的同步数据包。 通道0和其他通道之间是否存在差异?

重定时器是否会查找这些数据包并在特定通道上忽略它们?

此外、他们的摄像机从 LP 转换到 HS 的速度快于 DPHY440 (40ns vs 60ns) DPHY440上是否有设置可对此进行调整?

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jon

    它们是否在所有四个通道上看到良好的输出但未看到同步数据包、或者仅在通道0上看到良好的输出?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    从 SI 的角度来看、它们在所有通道上都能看到良好的输出、但仅在通道0上看到同步数据包。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jon

    时钟和通道0-3之间的偏差是多少?

    我想知道它们是否违反了时钟和通道1-3之间的设置/保持时序(如果偏差超过规格)、表明同步数据包未被错误采样。

    但 DPHY440SS 不会过滤出同步数据包。

    谢谢
    David