This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:TUSB321 ID 引脚问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/774527/tusb321-tusb321-id-pin-question

器件型号:TUSB321

尊敬的先生/女士

我的客户有以下问题。 请举手。

关于 TUSB321的 IDpin、有几种情况、请帮助确认、谢谢!
1、当使用 typedC 适配器电缆时、当使用外部鼠标键盘时、ID 引脚为默认 H 更改 L?
2.使用 typedC 适配器电缆时、当机器连接到 PC 的 USB 端口时、ID 引脚是否仍然保持 H 不变?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡米

    ID 引脚是一个开漏输出、需要通过一个200kOhm 电阻器将其拉至3.3V。

    连接到鼠标或键盘时、TUSB321将作为源(DFP)、因此 ID 引脚将置为低电平。
    连接到 PC 时、PC 将作为源(DFP)、TUSB321将作为接收端(UFP)、因此 ID 引脚将被拉高。

    谢谢
    David