Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A, TUSB1002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1002 您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
您能否再次查看我们的原理图?
欢迎提出任何建议。
谢谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
请参阅以下更新
1.连接到 U3_USB_SSRX1_N/P 的是什么?
我们有一个载板和 IO 板、IO 板上的 USB 3.1 Gen2连接器、因此我在载板、载板和通过板连接到的 IO 板上添加了 Gen2转接驱动器
电路板连接器、但我有一个问题、如果我在 IO 板上添加此转接驱动器、您对此情况有什么建议吗?
2. RX2和 TX2的交流耦合电容器在哪里?
我在 conn 侧添加了 RX 的交流耦合电容器、在 IC 侧添加了 TX 交流耦合电容器、这对于此设计是否正常?
3.对于3.3V 电源,可考虑将一个0.1uF 更改为1uF。
好的
需要确认的另一件事是、我看到的 SLP_S0 (引脚14)应连接到指示系统睡眠状态的 GPIO。 如果系统 SoC 不支持此选项、则建议保持该引脚未连接。 那么、我们将连接到 S4信号、该信号如何正常?