This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD206:SN65MLVD206D 热性能信息

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773497/sn65mlvd206-sn65mlvd206d-thermal-information

器件型号:SN65MLVD206

请求以下信息的客户:

最高工作结温(Tjmax)和绝对温度、

结至外壳热阻(Theta JC)、

结至电路板热阻(Theta JB)、  

结至环境热阻(Theta JA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karen、

    我将尝试收集此信息、并在收到后立即返回给您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karen、

    很抱歉耽误您的回答。 请在下面找到该器件的热参数。
    对于结温、可以使用125C 作为绝对最大值。 遗憾的是、未指定运行结温。 但是、该器件的功率耗散非常低、因此在实践中、器件结温应远低于最大结温。

    Theta JA-High K:102
    Theta JC、顶部:47.8.
    Theta JB:42.4
    PSI JT:8.5
    PSI JB:41.6

    此致、
    相位