This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML:DS16F95QML

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16F95QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766400/ds16f95qml-ds16f95qml

器件型号:DS16F95QML

在未对接收器输入施加 Vcc 但应用3伏逻辑的情况下运行 DS16F95QML 是否安全

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、
    这种情况不会损坏器件。
    这可以从绝对最大额定值表中看出。
    总线端子的输入电压列为+15V/-10V。 如果存在 VCC 条件、则会在此处列出。

    例如、许多器件在 VCC 和 GND 的输入和输出上都有 ESD 结构。 在这些情况下、限制将是-0.5V 至 VCC +0.3V。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水