This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:DS280DF810的器件 ID 与 DS250DF810相同?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410, DS250DF810, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766200/ds280df810-the-device-id-of-ds280df810-is-the-same-as-ds250df810

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件:DS250DF410DS250DF810

你(们)好、e2e  

我阅读了 DS280DF810和 DS250DF410的数据表、发现 DS280DF810的器件 ID 和 DS250DF810的 ID 都是0x0C、这是正确的吗?

DS280DF810的寄存器映射与 DS250DF810相同?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵好、
    您的理解是正确的。 请注意、器件 ID 寄存器-寄存器0xF1 -每个器件具有不同的值。 这些器件是寄存器和引脚兼容的。
    此致、Nasser