This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5154A:是否支持 RS-170

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5154A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/774090/tvp5154a-could-it-support-rs-170

器件型号:TVP5154A

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

如标题所示、TVP5154A 是否可以支持 RS-170?

如果不是、其他解决方案是否可以共享?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shu-Cheng LIN、

    TVP5154A 文档中未提供对 RS-170单色视频格式的支持、但以下位置讨论了类似的问题:
    e2e.ti.com/.../293949

    我只想指出、TVP5154A 产品不推荐用于新设计状态、对这些器件的支持极其有限、如所述:
    e2e.ti.com/.../622064

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    下面是 TVP5154A 方框图。

    4个通道中的每个通道是否都可以设置为 s 视频输入?以及如何连接?AIP1A 是否连接到 Y、AIP1B 是否连接到 C?