This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD 保护

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04, ESD351, TPD1E6B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766119/esd-protection

主题中讨论的其他器件:TPD1E01B04ESD351TPD1E6B06

1、查找上的替代产品、p/n ESD5111FCT5G–3.3V 时为 ESD

5.0V 也需要类似的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有 ESD351或 TPD1E01B04用于3.3V

    对于5V、我们有 TPD1E6B06